This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351客户提问

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1450398/cc3351-cc3351-questions-from-customer

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件: AM623

工具与软件:

香榭丽舍大街

  请帮助提供这些答案、因为我没有上次的 wmmps 报告。

谢谢。

BR Rio

1..AM62x + CC3351能否提供通道实用程序?

 说明:扫描和 AP 选择的算法。 (RSSI 和信道实用程序的频段优先级/权重)

 

2. AM62x + CC3351是否可以提供 AP 选择算法?

  说明:连接的信道的信息、包括本底噪声/干扰/信道实用程序。

 

3. AM623 + CC3351是否支持以下 漫游 功能?

  (1)快速漫游、802.11k/v

  (2)快速漫游、RSSI

  (3) OKC (用于快速漫游的机会密钥缓存)

  (4) 802.11r (适用于快速漫游的 IEEE 802.11r。)

 

CC3351支持哪些地区?

 

CC3351是否支持 WMM -省电模式?

6.您是否在 AM62x + CC3351进入低功耗模式后测试过最低功耗电流?

   支持哪些唤醒方法?

 

7.说明 AM623 + CC3351支持的扩展 Wi-Fi 标准。  主要标准如 a/g/b/n/ax 是已知的。  

   但是、是否支持以下高级标准?

  (如果可以用软件解决、请告诉我们。)

  - 802.11h

  - 802.11j

  - 802.11k (漫游)

  - 802.11v (漫游)

  - 802.11r (漫游)

  - 802.11u

  - 802.11ac SGI.

  - 802.11e - WMM

  - CC3351支持其他 Wi-Fi 标准?(即 IEEE 802.11be)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    xing fang 说:
    3. . AM623 + CC3351是否支持以下 漫游 功能?

    有。 支持802.11k/V/R。  

    4. CC3351支持哪些地区?

    所有 TI WIFI 器件都设计成在全球范围内运行。

    5. CC3351是否支持 WMM -省电?

    CC33xx 确实支持 WMM (QoS)并包含节能功能。 默认情况下会启用这两种功能。  

    xing fang 说:
    6. 您是否在 AM62x + CC3351进入低功耗模式后测试过最低功耗电流?[/QUOT]

    您是否在问 Wake on WLAN? 此功能受支持。 您可以阅读有关实施的 SDK 文档(请参阅下面链接中的 WiFi 基础知识):

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUoLS-n3ym8ZWNoNdgAQw__CC33XX-LINUX-MPU__lBDUdCJ__LATEST 

       但是、是否支持以下高级标准?

    我已经评论了漫游和 WMM。

    802.11h 尚未实施、但我相信它有一个长期的计划。 您的客户是否需要此功能?

    也支持802.11J。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从1.0.0.7版本开始、3351不支持 GET_survey (提供通道利用率数据)。