This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SLImageCreator 调节波特率

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1452683/cc3220sf-slimagecreator-adjusting-baudrate

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

在我们的生产流程中、有必要在闪存过程中提高波特率(SlImageCreate)或降低波特率以进行误差分析。 是否有办法进行此设置?

我们使用的是 Uniflash 版本8.8.1

提前感谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    不可以、如果您谈论提高 UART 编程速度、则无法实现这一点。 但如果您愿意、也可以使用其他方式、如嵌入式编程或直接 SPI 闪存编程。 更多详细信息、请参阅 生产线指南嵌入式编程

    有一个限制。 如果要使用供应商器件身份验证、则只能使用 Uniflash。

    1月