This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:dslite 存储容量参数?

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1450827/cc3220sf-dslite-storage-capacity-parameter

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我想设置 UniFlash 项目并通过 CLI / dslite 创建映像。 我们在 CC3220SF 应用中使用8 MB 闪存。 在 uniflash GUI 中、可以在"Advanced"(高级)->"General->Settings (常规->设置)中设置"Capacity"(容量)。 但我找不到如何通过 CLI 设置此值的任何信息!? 我认为可以通过重新配置 json 文件和重新配置选项来实现。 但没有可设置闪存容量的参数。 如何通过 CLI 设置该参数?

非常感谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为至少映像创建失败并显示"Error: Total size of files + the programming image expanded the storage size"(错误:文件总大小+编程映像超出存储大小)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为重新配置不具有此选项。

    我在这里没有关注的是、为什么您无法从 GUI 设置容量? 如果使用 CLI 创建映像、则需要指定通过 GUI 创建的项目名称。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    感谢您的答复。

    我们希望通过控制台以可复制和自动化的方式为构建服务器创建和版本所有内容。 例如、也可以通过控制台创建一个项目、并将其命名为:project new --name new_project_name。 因此无需使用 GUI。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查了 reconfig 选项、很遗憾、CLI 不支持设置串行闪存的大小。

    我想最好的解决方法是编辑 json 文件并在自动化过程中引入正确的值(只需在 GUI 中手动修改并测试生成的值即可确保正确的值)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 您是指编辑工程文件夹中的工程 json 文件? 只是肯定的。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的意思。