This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:长期 WIFI 故障-电网设备

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1451455/cc3120-wifi-failure-on-long-run---on-grid-device

器件型号:CC3120

工具与软件:

我们的重新封盖产品中的 WiFi 功能目前存在问题。

由于该观察来自客户现场、因此我们没有完整的数据可供分析。 但是、根据一般行为和日志、我们会遇到致命错误。 如前所述、如果我们从 CC3120芯片收到致命错误、应用程序将会重新启动 WiFi 芯片。 我们已经实现了这个逻辑、并且正在重新启动、但在某些情况下、WiFi 无法正常工作。 我们无法连接到 WiFi、在某些情况下、WiFi SSID 在外部不可见。 (我们的器件安装在15KV 电力线附近的电网上器件)。

您能帮助我们了解造成此 WiFi 故障的可能原因吗? 此外,让我们知道讨论这个问题的最佳时机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致命错误和芯片恢复查询

    团队成员、您好!

    一旦发生了致命的错误、我们就明白了恢复芯片的必要性。 根据网络安全测试结果、这种情况是可理解的。

    然而、该误差为什么会长期存在? 我们几乎可以肯定的是、这些设备上没有发生任何网络安全活动、例如数据包模糊或攻击。

    除了网络攻击之外、芯片内哪些因素可能会触发这些致命错误? 我想着重了解这方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在高压器件旁边使用 WiFi SoC。 您是否量化了设备周围的电磁场? 是否有一些高压开关附近存在会导致电弧?

    您是否使用 QFN CC3120或 CC3120MOD? 如果使用 CC3120 QFN、如何实现屏蔽?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是 SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DEVICE_ABORT、则 NWP 很可能崩溃、适合了解额外的参数(事件代码和值)。 主机内部的其他事件(如 NO_CMD_ACK、 SYNC_LOSS、 CMD_TIMEOUT)指示与器件的同步丢失(例如 SPI 接口错误)且应重新启动。

    如果你无法恢复由于断言,它可能表明某种类型的文件系统损坏,但很难说没有证明。

    NWP 日志在这里确实是必须的。

    此致、

    Shlomi