This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC32xx SDK 示例的功耗

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1444807/cc3235sf-power-consumption-of-cc32xx-sdk-examples

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

你(们)好  

在本 主题中、 Rogelio 说"无法通过代码将器件设置为 LPDS 模式"、但我们不了解这意味着什么。  您能解释一下吗?

1.   Rogelio 说 可以通过 syscfg 启用电源管理、您知道哪个示例启用了电源管理吗? 或者您是否知道将通过 syscfg 启用电源管理?

2. 我们观察了"power measurement "示例、我们的配置是"always connected mode for LPDS、并且测量结果是在10mA 附近(看起来正常)。 然后我们选中了"开箱即用"示例、测量值在50mA 附近。 结果似乎是两个项目具有不同的电源管理器策略、您是否知道将"开箱即用 "示例配置为" 适用于 LPDS 的始终连接模式"?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题是否有任何更新?

    我们检查"功率测量"示例,功率测量的相关函数,如: Power_enablePolicy ()和 sl_WlanPolicySet ()。 我们是否仍需要配置 syscfg?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    在开箱即用演示中、似乎默认情况下未启用该策略。

    请通过点击复选框或调用 API 来启用它。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rogelio:  

    我们在 syscfg 中启用该复选框并重新编译项目、然后它只会生成 PowerCC32XX_CONFIG、我们的问题是我们是否需要自行调用 Power_init ()函数? 我们发现工作区中未使用以下结构。

    const PowerCC32XX_ConfigV1 PowerCC32XX_config = {
        .policyInitFxn             = PowerCC32XX_initPolicy,
        .policyFxn                 = PowerCC32XX_sleepPolicy,
        .enterLPDSHookFxn          = NULL,
        .resumeLPDSHookFxn         = NULL,
        .enablePolicy              = true,
        .enableGPIOWakeupLPDS      = true,
        .enableGPIOWakeupShutdown  = true,
        .enableNetworkWakeupLPDS   = true,
        .wakeupGPIOSourceLPDS      = PRCM_LPDS_GPIO13,
        .wakeupGPIOTypeLPDS        = PRCM_LPDS_FALL_EDGE,
        .wakeupGPIOFxnLPDS         = NULL,
        .wakeupGPIOFxnLPDSArg      = 0,
        .wakeupGPIOSourceShutdown  = PRCM_HIB_GPIO13,
        .wakeupGPIOTypeShutdown    = PRCM_HIB_RISE_EDGE,
        .ramRetentionMaskLPDS      = PRCM_SRAM_COL_1|PRCM_SRAM_COL_2|PRCM_SRAM_COL_3|PRCM_SRAM_COL_4,
        .latencyForLPDS            = 20000,
        .keepDebugActiveDuringLPDS = false,
        .ioRetentionShutdown       = PRCM_IO_RET_GRP_0|PRCM_IO_RET_GRP_1|PRCM_IO_RET_GRP_2|PRCM_IO_RET_GRP_3,
        .pinParkDefs               = parkInfo,
        .numPins                   = 31
    };

    BR

    Trevor