This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:CC3220S

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1445269/cc3220s-cc3220s

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、TI 团队:

我将 CCS 12.08.1与 simplelink cc32xx SDK 7-10-00-13一起使用来刷写 CC3220S、

我已经开始从 SDK 中导入一些示例并生成它们、但在生成后始终会出现如下所示的一些错误

-调用 addInstance() out_of_box_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang C/C++问题时发生异常
- gmake:***[BUILD-887075889]错误1 OUT_OF_BOX_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang C/C++问题
- gmake:目标'all'没有被重制,因为错误。 out_of_box_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang C/C++问题
-目标'build-887075889'的食谱 subdir_rules.mk /out_of_box_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang/MCU+Image line 24 C/C++问题

我正在使用编译器 TI Clang V3.2.1.LTS , 并尝试了 SysConfig 1.12.0 , 1.21.0和1.20.0 ,但仍然相同

您能帮我解决这个问题吗

谢谢

Samer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samer:

    您能否在项目属性的常规选项卡中发送产品版本的屏幕截图?

    此致!

    Rogelio