This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:用于直升机信息娱乐系统的蓝牙模块

Guru**** 2897330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODN, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1443640/cc2564modn-bluetooth-module-for-helicopter-infotainment-system

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564C

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在探索用于集成到直升机和小型飞机信息娱乐系统的蓝牙模块选项。 以下是我们的应用的关键要求和注意事项:

  1. 应用上下文:
    • 信息娱乐系统将用于直升机和小型飞机。
    • 主要用途包括流媒体内容和电话呼叫。
  2. 所需的主要特性:
    • 支持将多媒体内容从信息娱乐系统流式传输到无线耳机。
    • 支持将音频从移动设备流式传输到信息娱乐系统。
    • 具有双向音频 支持的双重角色(主从)(移动设备<-> 信息娱乐系统<-> 耳机)。
    • 避免直接进行手机到耳机连接、从而简化用户体验。
  3. 技术规格:
    • 延时: 需要 aptX-LL (低延迟)或等效器件、以确保音频和视频之间的唇型同步(低于22ms)。
    • 接口: 与 I2S 接口兼容、支持普通 PCM (未压缩)、立体声、16位(48kHz)。
    • 同时连接: 能够同时与移动设备和耳机配对、将音频从移动设备路由到耳机和信息娱乐系统。
  4. 其他特性:
    • 如果可能、无需外部 MCU 即可独立运行。
    • 支持固件自定义以定制功能(SDK)。
    • OTA
    • 模拟输入/输出支持是一个加分项。  

我期待您的答复。

此致、
Emanuele Cardani

软件工程主管

Pariani S.r.l.

Via Gorizia, 148,

21010 Ferno (VA)意大利

电话:+39 0331 236014

传真:+39 0331 234000

www.pariani.com

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emanuele:

    CC2564将是 TI 最适合您用例的器件。

    它可以支持您列出的所有关键功能和技术功能。

    但是、它是一种收发器类型的器件、需要主机 MCU 才能在其顶层运行。 CC2564通过 HCI 命令和蓝牙堆栈与主机器件通信。 TI 免费提供 Bluetopia 蓝牙堆栈、并支持 MSP432和 STM32 MCU 主机。 该堆栈还具有 Linux 主机支持。 该堆栈可移植到不同的 MCU 主机、但 TI 不会为此付出努力。

    根据所选的 MCU、OTA 是可能的。  Bluetopia 栈支持文件传输配置文件。

    另外要指出的是、CC2564MODN 不再能够通过 btsig 认证适用于新器件、因此您将无法在市场上销售获得蓝牙认证的产品、因为4.2规范现已弃用。 但我们确实拥有 CC2564C、它已通过5.1认证、但未弃用。

    TI 不销售 CC2564CMOD、但通过 BDE 等第三方合作伙伴创建一些模块。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    除了 STM32和 MSP 之外、是否还有其他官方支持的 MCU、例如 Tiva?

    问题、您有报告吗?

    同步连接是否支持同步流式传输?

    我必须 将音频(音乐或电话)从移动设备路由到信息娱乐系统、然后从信息娱乐系统(I2S)路由回连接的耳机。

    此致、

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    对迟交的答复深表歉意。

    这些是 TI 提供的唯一受 Bluetopia 5.1 bt 协议栈官方支持的平台。

    我们没有我可以为您提供的延迟报告。

    是的、此芯片支持同步流式传输。

    最后一点是可行的、我们的许多客户都已完成。

    此致!

    Rogelio