This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:NXP MCXN947的 MCU CC33XX 驱动程序移植指南

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1451547/cc3351-mcu-cc33xx-driver-porting-guide-to-an-nxp-mcxn947

器件型号:CC3351

工具与软件:

我需要将 CC3351移植到 NXP MCXN947

我的  NXP MCXN947上有 FreeRTOS 和 lwIP 并正在运行。

在移植指南中、它与所需的低级 IO 操作类型相同。  实施起来相当简单。

但是、将所提供示例分离出来、似乎需要非常深入地处理所提供的 WIFI_HOST_DRIVER 和链接的 lwIP 代码。  提供的示例还包括二进制库。  在没有完全沉浸式代码的情况下、是否无法建立 lwIP 连接?

是否有可以参考的任何工作示例?

谢谢

Terry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们正在努力发布此代码库的更可移植版本。

    我们应该会在下个月在 github.com 上发布一个预览

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在这方面、我愿意与您的团队合作、然后我可以提供有关发展的即时反馈。