This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:CE RED 合规性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1451642/wl1837mod-ce-red-compliance

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837、、 WL1807MOD

工具与软件:

 对于  我们在产品中使用的 TI 无线电模块、我们如何获得 CE DOC、EU 型号检查证书和 CE 无线电报告? 我们的 CE RED 文件夹需要它。
  1. TI  WL1837模块(WL1837MOD、带蓝牙)和  
  2. WL1807模块(WL1807MOD、不带蓝牙)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处和此处找到 WiLink8器件的认证文档

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为它仅指2.4G。 我需要双频带模块  WL1807MOD 和 WL1837MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这是不正确的。 文件 WL18MODGI 包含 CE DOC 等双频带模块的认证文件。 在上面标记为 FCC ID 的图片中、请注意 FCC ID 与 CE 认证无关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能下载参考2.4G 模块的报告、见下文。 您是否有指向其他文件的链接?

    我之所以提到 FCC ID、是因为 即使是 FCC ID:Z64-WL18 D.  模型  WL1837MOD 和 WL1807MOD 的 BMOD 与报告中显示的不同(D 表示双频带、而 S 表示单频带)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我下载 WL18MODGI_WL5_20_00_00、Cert_Reports_我会看到:

    ... jut 从我提供的链接下载,上面(下载 WL18MODGI 模块认证报告的双频带设备).

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在已经拥有了。 非常感谢!