This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:用作 TCP 服务器时、AP 模式下的预期吞吐量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1453169/cc3351-expected-throughput-in-ap-mode-when-acting-as-a-tcp-server

器件型号:CC3351

工具与软件:

您好!

CC3351的预期吞吐量是多少:

-当它被配置为 Wifi 接入点,并作为一个单一客户端的 TCP/IP / HTTP 服务器?

-如上所述,但对于两个客户?

-如上所述,但四个客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arnie、

    您使用的是 Linux MPU 还是 RTOS MCU 主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将是 RTOS 主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    MCU RTOS + CC33xx 解决方案应提供至少15Mbps 的吞吐量、因此该数据将在您的客户端数量和要发送到每个客户端的数据量之间共享。