This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:ADC 精度随着电压的增加而降低

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454557/cc3235modas-adc-accuracy-decreases-as-voltage-increases

器件型号:CC3235MODAS

工具与软件:

我们使用 CC3235上的 ADC 来监控电池电压。  我们 ADC 的最大输入为1.1V、远低于 CC3235的最大输入电压1.4V。 我们发现、随着电压的增加、我们的测量值会变得不太准确。 我们可以看到输入低于0.93V 时的误差为~1-2%、但 在大约1.1V 输入时、我们的误差更像是8%。

这是预期行为吗? 尽管根据数据表、最大输入为1.4V、但压缩似乎在1V 以上。 ADC 的未压缩区域是否小于数据表中列出的最大电压? 我们希望在整个电池电压范围内进行精确的测量。