This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:M2-CC3351

Guru**** 2475445 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, M2-CC3351, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1451579/m2-cc3351-m2-cc3351

器件型号:M2-CC3351
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1CC3351

工具与软件:

您好!

我正在使用 来自 SD 卡的 SK-AM62B-P1引导和 M2-CC3351。 我按照 指南操作 、但无法连接 AP。

另外、如何使用 CC3351的 BLE 做广告和扫描设备? 谢谢。

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我以前已经处理过,根据我的知识,在键入以下命令后尝试连接到您的智能手机。

    udhcpc -i wlan0  

    在执行 sta_start.sh 脚本之前、根据命令检查 wlan0接口是否已启动 ifconfig  如果不是、则键入命令  ifconfig wlan0 up  现在检查它是否正常工作。

    还应确保您的智能手机热点设置与 sta_connect 配置相同。 如果您提供了 WPA-PSK 的安全性、则将智能手机的安全性设置为 WPA-2。

    此致、
    Binson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Binson、

     wlan0和 wlan01接口似乎都 已启动。 请参阅附件。

    使用的映像 SK-AM62B-P1从 此处 命名为 tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz。  

    该图像适用于 SK-AM62B-P1和 CC3351吗?

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    您要展示的是 eth0和 eth1、而不是 wlan0/1。 eth0是以太网、而不是 wifi。

    我相信你使用了错误的图像为你的目的。 您能否使用此链接中的 am62x 预编译图像?

    https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Binson、ć

    这不是图像的问题。 处理器 SDK 10.0 包括对  SK-AM62B-P1上的 M.2 CC33x1的支持、它必须 在封装 R6中添加一个10k Ω 电阻器以在 SD 卡附近上拉 WL_IRQ 线路。 但 指南中 没有提到它。

    现在 WiFi 正常。 我知道 CC3351支持 BLE、那如何使用蓝牙功能呢? 谢谢。

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Binson、ć

    这不是图像的问题。 处理器 SDK 10.0 包括对  SK-AM62B-P1上的 M.2 CC33x1的支持、它必须 在封装 R6中添加一个10k Ω 电阻器以在 SD 卡附近上拉 WL_IRQ 线路。 但 指南中 没有提到它。

    现在 WiFi sta 模式是好的,但我不能使用 AP 模式,虽然我已经停止了 WiFi 站。  

    另外我们知道 CC3351同时支持 BLE、那如何使用蓝牙功能呢? 谢谢。

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    对于 ap 开始问题、请注释掉 hostapd.conf 中的"wep_rekey_period"。  

    要启用 BLE、您需要将以下补丁应用于您的 Linux 内核: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413649/am625-cc3301-unable-to-get-hci0-interface/5447126#5447126 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Binson、ć

    感谢您的帮助。 AP 正常。

    我使用的是您之前提供的链接中提供的 BLE 补丁。

    我不熟悉 TI 平台。 是否有关于如何 使用 BLE 贴片确保 BLE 正常运行的指南? 谢谢。

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我建议您通读 CC33xx Linux SDK。 我们有很多针对 Processor SDK 9.x 而不是10.x 的文档和支持 请通读此处:

    dev.ti.com/.../node