This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:运行时设置了国家/地区代码还是 TX 功率表?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454347/cc3220r-run-time-set-country-code-or-tx-power-table

器件型号:CC3220R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我的客户希望在 IC 启动时、运行时设置国家/地区。

这是可行的吗?

此外、如果他们希望在运行时为每个通道设置 TX 功率表、这是可能的吗?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以在运行时使用 API"sl_WLANSet"更改国家/地区代码。

    是、也可以在代码中定义 TX 功率设置。

    请参阅此 e2e 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851093/cc3220sf-cc3235sf-country-code-and-tx-power-settings-in-uniflash-software 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    讨论功率表。 客户担心现有国家/地区代码中每个信道的功率设置是否不能满足其要求。

    是否可以 覆盖每个通道的功率表? 或者、客户可以为自己的国家/地区代码构建电源表?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    无论国家/地区代码如何、客户都可以使用 sl_WlanSet API 更改每个通道的功率设置。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、使用 sl_WlanSet (...、param_opt_ STA_TX_power)设置每个通道的 TX 功率是不切实际的。 由于此选项是持久的、并且在经常调用此 API 时、sFlesh 的寿命将会很低。 选项可以是在非持久模式(SL_DEVICE_GENERAL_PERSISTENT)下使用器件、但其他代码需要考虑此模式。

    另一种选择是使用 CC3230或 CC3235。 这些较新的器件支持通道级粒度的 TX 偏移设置。 但这可以仅通过 Uniflash 软件(而不是通过 sl_WlanSet () API)完成。 有关更多详细信息、请参阅 swru469第6.8.1.1.1.1章

    1月