This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何按 PC 搜索 CC3351的器件?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454655/cc3351-how-to-search-the-device-of-cc3351-by-pc

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件: CC3301

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户对如何将 CC3351板连接到 PC 感到困惑?

您是否有任何指导?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我不确定您是客户想要做什么。

    通常、CC3351有2种用例设置。  

    1. 托管设置-这是常见的"现实世界"用例、其中运行网络堆栈的外部 MPU 或 MCU 将 CC3351用作 Wi-Fi/BLE 收发器。 MPU/MCU 通过 SDIO/SPI/UART 与 CC3351进行通信。 在这种情况下、您会将 PC 连接到外部主机、然后通过使用 CC33xx 驱动程序、主机将向 CC3351发送命令。  

    2.非托管设置-这仅适用于纯射频测试、您可以将 PC 连接到 XDS110并通过 SWD 接口发送 CC3351纯射频命令。 仅在使用无线电工具 GUI (作为 Simplelink Wifi 工具箱的一部分)时使用此选项。

    TI 产品页面 https://www.ti.com/product/CC3351上详细说明了这两种设置

    您还可以参考我们的参考 EVM 作为这两个连接的示例: https://www.ti.com/tool/BP-CC3351 

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    感谢您的答复。

    该器件解决方案包含 AM6231+ CC3351。  

    以下是 CC3351的配置文件:

    现在、他们希望按 PC 搜索器件、如下所示:

    如何通过 Windows 操作系统的蓝牙配置中的"添加设备"连接设备?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    为了使 CC3351具有可发现性、您必须执行 BLE 广播。 我们的 cc33xx 驱动程序文档中的"BLE Fundamentals"下定义了为此所需的正确命令。 该文档位于 PC 的 docs 文件夹中的 CC33xx 驱动程序目录下。  

    您在上面展示的是用于配置的应用、在该应用中、CC33xx 可以通过 BLE 将凭证传递到器件来连接到 Wi-Fi AP。 这不是您要找的。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、á lez

    感谢您的答复。 您是否有以下有关联网的指导:"加入个人局域网"?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定"加入个人网络"有什么作用。 因此我在此无法提供任何指导。

    您是否能够通过 BLE 将您的 PC 连接到 CC3301?

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最终我的客户可以在更改 Bluez 的配置后将 CC3351连接到 PC。

    感谢您的支持。