This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:是否有地方可以保存 TX 功率设置、即使擦除固件也无法清除?

Guru**** 2476455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454353/cc3220r-is-there-place-to-save-tx-power-setting-and-it-cannot-be-clean-even-erase-fw

器件型号:CC3220R

工具与软件:

您好!

我的客户希望进行 TX 功率校准。

他们希望了解一种在 CC3220R 中保存校准数据的更好方法。  

所以、他们可以使用一个固件、从而在 CC3220R 中节省 TX 功率。 CC3220R 上电时、固件可以读取数据并设置 TX 功率。

由于 TX 功率的校准数据因 电路板而异、因此即使擦除固件并将其升级到外部闪存、他们也希望使用 cc3220R iC 保留此数据。

这是可行的吗?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    CC32xx 具有不同的校准模式、可优化功耗以及何时根据用例执行校准。

    以下是 NWP 用户指南的说明:

    • "Normal"校准模式用于实现出色的射频性能、或在器件环境容易发生变化(温度变化)时使用。
    • 触发校准模式用于实现最低功耗。 在首次启动时进行一次校准、并针对连续启动进行校准。 在 TX 功率变化时或在恢复方法过程中执行重校准。 在更新到包含无线电更改的新服务包时、在任何 TX 功率级别更改之后或在串行闪存中的校准文件损坏时、触发模式可能会发出校准。
    • 一次性校准模式与触发模式类似、但在任何情况下都不会进行重校准。 当系统电源无法处理峰值校准电流时、使用一次。 在此模式下、将阻止在触发模式下触发重校准的用户操作。

    您可能需要一次性校准模式或触发模式。

    请参阅 NWP 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    客户希望系统 TX 功率具有+/-1dBm 的精度(不仅仅是 IC)。  IC 自动校准可以实现这一点?

    如果否、客户会进行系统校准。 它们将测量系统的 TX 功率、节省相对于目标功率的偏移、cc3220r 可以在加电时设置 TX 功率。

    因此、客户希望知道  cc3220r 中是否有存储器来存储该值。

    BR、

    Frank

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坦率、

    我认为、从实际立场来看、客户的要求没有太大意义。 只有当他们的应用有一些严格的 SAR 要求时、才会有例外。 设置正确的国家/地区模式后、器件将根据监管表满足所需的 TX 功率要求。 如果您的客户想要进行这种精密校准、则导电测量不会奏效(无法消除天线的差异)。 需要在消声室内进行无线校准。 这种办法将是极其昂贵的。

    否 通过 NWP 本身进行的 TX 校准不会消除天线 PCB 路径和天线本身的不同射频特性。 它可以消除由于温度变化而导致的 TX 功率变化。

    如果客户希望在擦除 sFlash 后保留自己的数据(校准数据)、则除了为自己的数据添加另一个存储(例如小 EEPROM)外没有其他选择。 可能还有其他一些可能、但您的客户需要自己进行研究。 TI 不支持这种方法。 如果 不使用供应商器件验证、则可以使用 sFlash 的 OTP 部分(如果闪存芯片支持该功能)。 但需要从主机 MCU 直接访问 sFlash。 在技术上这是可行的、但 TI 不提供支持。 这仅由您的客户决定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    客户的应用是 AP 路由器。 主机 IC 具有 WIFI 芯片。  客户已经需要在其他芯片中进行 WIFI 校准。 无需在 cc3220上为出厂系列执行额外操作。 +/-1dBm 是他们的产品规格、是的、他们主要关心的是确保 TX 功率处于稳压状态。

    如果 CC3220无法存储 TX 功率、则客户可以将校准后的 TX 功率存储在其主机 IC 中。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坦率、

    CC3220并不是充当 AP 的理想器件。 市场上有很多更好的器件无线 SoC 可用作 AP。 CC3220是一款出色的低功耗 STA 器件、但对于 AP 模式而言并不令人印象深刻。

    如果您的客户在系统中有其他存储设备、他可以使用它们。 但 CC3220芯片不需要此类校准步骤、因为 CC3220已经过工厂测试。 进行一些基本的射频测试是有意义的、可以消除潜在的焊接/组装问题。 但 CC3220器件的工厂校准非常耗时。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    CC3220仅用于连接维护、在主 Wifi IC 进入睡眠模式时功耗更低。 主要的 WiFi IC 是高吞吐量器件。 因此、CC3220用作 AP 模式、并且仅保持连接。

    客户希望在主 WiFi IC 进入睡眠模式时确保 WiFi 连接。 因此他们希望确保 CC3220具有与主 WIFI IC 相同的 TX 功率、并且准确度为+/-1dBm。 当主 WiFi IC 进入睡眠模式时、cc3220会接管 WIFI 连接。 他们需要确保 WIFI 主芯片和 cc3220上的 wifi 范围相同。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当器件处于 AP 模式时、CC3220 NWP 不使用省电模式。 是的、CC3220在 AP 模式下的功耗低于传统 WiFi SoC、但仍然高于 STA 模式下的功耗。

    我个人怀疑这在技术上甚至是可行的。 也许 CC3220和其他 WiFi SoC 会与共享 FEM (前端模块)搭配使用、但 CC3220不支持外部 FEM。 可能存在一些误解、因为相同的 TX 功率可能无法转换到相同的范围。 TX 功率是一个变量、但不是唯一的变量。

    但请将此评论作为我的个人意见、这来自我对无线设备的体验。 这绝对不是 TI 支持团队的声明、因为我与 TI WiFi 团队没有任何关系。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    感谢您的评论。

    客户将对其进行测试并查看其性能是否符合预期。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    提醒一下。 这个注释在其他你的线程是非常重要的。 错误使用 sl_WlanSet() 可能会导致 SPI 闪存(sFlash)快速故障。

    1月