This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:驱动程序和库

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1454924/cc3301mod-driver-and-library

器件型号:CC3301MOD

工具与软件:

您好!

我们已开始将 CC3301MOD 与 MCU 和 RTOS 配合使用、因此我们已下载 "cc33xx_mcu_package_r5.exe"。

但下载时会显示"preview"。 那么、这款产品现在可以使用、还是在某些时候提供完整版本?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casper:

    您可以使用此版本、我们将通过对驱动程序和固件的附加错误修复和改进来更新此版本。

    我们正在继续就这一方案开展工作、并预计在2025年删除"预览"声明。  

    谢谢!

    AB