This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:DMA 的用途是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1456531/cc3351-what-is-the-dma-used-for

器件型号:CC3351

工具与软件:

嗨、团队:

我们看到 CC3351中有一个 DMA 模块、但数据表和 TRM 文档中没有对其进行描述。

我的问题是它的作用是什么? 它是否可用于 SDIO/SPI/UART、是否会发生一些冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island,

    这是一种专用 DMA、用在 BLE 和 WiFi 内核的 MAC 上。  

    Unknown 说:
    我的问题是什么意思? 它是否可用于 SDIO/SPI/UART、是否会产生一些冲突?[/QUOT]

    CC33XX 上没有适用于 SDIO/SPI 等外设的通用 DMA。 CC33XX 是一款配套 IC、通常用作器件、大部分数据处理任务位于主机侧。 SDIO/SPI 作为主机接口、DMA 在这种情况下的有效性有限。  从数字设计的角度来说、这没有必要、并且会增加芯片成本(裸片面积更大)。

    此致、

    Kevin