This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在不禁用11n 的情况下禁用 AMPDU/AMSDU

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1456068/wl1837mod-disable-ampdu-amsdu-without-disabling-11n

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

您好!

我见过类似的问题(答案基本上是不支持)、但我想知道现在是否存在这方面的解决方案。

即、对于作为 AP 运行的器件、是否可以在不禁用11n 的情况下禁用 AMDPU/AMSDU?

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    情况仍然相同;我们没有新功能可在保持11n 连接的同时禁用阻塞。  

    此外、我的理解是 AMPDU/BlockACK 是11n 的标准、因此我想除非我们讨论 QoS、否则不可能将两者分开: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Frame_aggregation 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我之前接触过其他制造商的芯片 、他们可以根据 TID 选择禁用 AMPDU/AMSDU。 这非常有用、因为我们可以禁用音频队列的聚合、同时保持该聚合以实现最佳效果/例如用于固件更新的后台流量。 这 是通过简单的 shell 命令实现的。

    这只是 说,它可以做到,它将是一个伟大的功能添加到未来! :)