This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:未使用 GPIO

Guru**** 2664505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457780/cc3220sf-unused-gpio

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

您好~

对于未使用的 GPIO 引脚、您有什么建议吗? (上拉、下拉、悬空?)

数据表没有说明。

对于 cc3235sf、[表4-6. 未使用引脚的连接]显示将未使用的 GPIO 保留为 NC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220的基本公主与任何其他低功耗 MCU 相同。

    常见的做法是使用未使用的 GPIO 引脚作为输出。 如果引脚具有集成上拉电阻器(或启用可选上拉电阻器)、则应将输出 GPIO 状态设置为高电平。 在其他情况下、您可以将输出状态设置为低电平。 如果引脚为 NC、则不应将引脚设置为 GPIO 输入。 这将增加功耗(由于 GPIO 内部的施密特触发振荡、引脚悬空会导致功耗增加)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    下面是连接一个2.7k 的下拉电阻器。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942363/cc3220s-floating-pins?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC3220%25252520UNUSED#

    总结这两个答案:

    1.设置为 OUTPUT => N.C

    2.设置为输入 、 除非已通过 MCU 编程=> 2.7k 下拉电阻器

    是这样吗?

    此致、

    Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您担心器件引导时或器件处于引导加载程序状态时线路状态、外部上拉可能会有用。 但通常不需要外部上拉电阻器。

    通常、引脚的状态无关紧要。 唯一重要的是 在没有任何上拉/下拉的情况下、请勿将引脚用作输入 (外部或内部)。

    1月