This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:支持1SS 还是 IBSS 模式?

Guru**** 2475445 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1453852/cc3301mod-support-1ss-or-ibss-mode

器件型号:CC3301MOD

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否确认  CC3301MOD 是否支持 11s 或 IBSS 模式?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    CC3301MOD 尚不支持11s。 但是、计划在未来的 CC33xx SDK 版本中实现此功能。  

    我不熟悉 IBSS、但我认为它与点对点类似、对吗? 我相信这里也有类似的故事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBSS 是古老的 adhoc、现在被 Wifi Direct / P2P 取代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供计划何时发布此功能的大概时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我不能在这个论坛上公开分享开发时间表。 如果您可以联系 TI 现场代表、我们就可以讨论这些初步的时间表。