This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:晶体振荡器频率校准和 WIFI 频率校准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457367/cc3351-crystal-oscillator-frequency-calibration-and-wifi-frequency-calibration

器件型号:CC3351

工具与软件:

如何为 CC3351?实现晶体振荡器频率校准和 WIFI 频率校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享一些有关您的设置的信息? 您是否在托管设置中将 CC3351与运行 Linux 的 MPU 配合使用? 或带 RTOS 的 MCU?

    或者您是否要使用我们的射频测试工具无线电工具在独立设置中测试射频?

    在这两种托管情况下、Wi-Fi 校准都是自动进行的、每次连接和每隔几分钟进行一次。  

    如果您遇到特定于频率精度的问题、也许需要更改 XTAL 上的负载电容器、有关如何调整频率精度的信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra680/swra680.pdf

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户将 CC3351+MPU 用于 Linux 系统时、通常 认为 WIFI 频率校准是根据 WIFI 测试期间的测试结果调整芯片的内部偏移量或其他配置参数来实现的。 我们的 CC3351不需要任何其他配置、它将自动校准以达到2ppm、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个问题:

    客户请参阅官方指南文档以适应 MPU NXP imx91。 他们看到文档需要以下两个补丁文件

    安装驱动程序安装程序"cc33xx-linux-package-1.0.0.7-lux-x64-installer"后、应使用哪些补丁来修改内核以适应 NXP imx91。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    CC3351芯片组会自动校准这些内部参数。 唯一需要根据使用的 XTAL 进行调整的是负载电容器。  

    有关 IMx8补丁、请参阅此 e2e 主题。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317557/bp-cc3301-interface-with-imx8m-plus 

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 CC3351中没有频率偏移寄存器或其他类似的功能寄存器? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    没有需要由客户手动定义的寄存器。  

    此致、

    Jonathan