This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:通过 UART 唤醒

Guru**** 2574175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457995/cc3351-wakeup-over-uart

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好、  

客户没有用于控制 IRQ BLE 引脚的 IO。  

是否可以从 UART_RX 下降沿中断? 或者 UART 是否有缓冲器中断?  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    选择通过 SDIO 而不是 UART 执行 BLE 操作时、使用 IRQ_BLE 引脚。

    此致!

    Rogelio