This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2465MODA 关于 KR

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1443845/cc2564moda-cc2465moda-about-kr

主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2564

工具与软件:

我使用 HCI 命令进行 BLE 通信。

执行 EN301489-17测试时应使用哪些命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是有关如何在 cc2564C 上进行测试的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/swra749/swra749.pdf

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ESD 测试期间、配对连接立即断开会出现问题。 是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Im、则需要更多信息。 您要发送什么 HCI 命令? 配对过程失败或您是否从已配对的设备断开连接。 您能解释一下测试设置吗?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接是使用产品程序建立的、而不是使用 HCI 工具手动操作命令。 产品计划根据 TI 制定的样片计划创建。 在测试过程中、此电路板自行运行、并由稳定电源的5V 电压供电。 此外还有与主机的串行通信、但未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您真的想讨论 ESD 吗? ESD 通常涉及到最终产品的正确设计(例如盖板、输入保护)。 您测试了哪种类型的 ESD 测试(EN 61000-4-2)? 接触放电或空气间隙、脉冲的电平和极性...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次、需要对 C2564MODA 模块进行 ESD 测试、并要求使用蓝牙板对其进行测试。 EN 61000-4-2正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不明白您的答案。

    是否实际根据61000-4-2在模块本身执行 ESD 测试? 61000-4-2通常用于测试最终产品、而不是模块等内部组件。 我对您在这里所写的内容感到非常困惑。

    您遇到了61000-4-2中哪个确切部分的故障? 请注意、如果 器件在测试后未遭到永久损坏、则许多符合61000-4-2标准的测试均通过标准。 我想您应该与认证实验室讨论这个主题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jand

    CE ENC 测试报告报告编号:EHT41310-04 5.3、仅使用模块通过 ESD 测试。
    我想知道这个测试是如何完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jand

    请告诉我此 ESD 测试期间使用的软件和命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能提供这样的信息、因为我不知道在报告中进行这些测试的确切设置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从提供的测试图像中可以看出、HCITester 应用程序被用来控制 CC2564

    您说  

    连接是使用产品程序建立的、而不是使用 HCI 工具手动操作命令。 产品计划根据 TI 制定的样片计划创建。

    您能解释一下如果您没有使用主机发送 HCI 命令或 HCI 工具、您究竟是如何控制 CC2564吗?

    此外、如果认证已通过、为什么要重新测试模块?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio

    如果已通过认证、为什么要重新测试模块?
    ←这是因为使用 CC2564的产品正在发货到韩国、并且需要在韩国进行 CC2564 RRA 测试。

    您能解释一下如果您没有使用主机发送 HCI 命令或 HCI 工具、您究竟是如何控制 CC2564吗?
    ←我们将其连接到电源进行测试,如图所示。
    这不适用于 ESD 测试、因此请告诉我在使用 HCITester 时如何执行 ESD 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉您的测试机构试图让您做什么。 您能否解释一下在 ESD 测试时您究竟希望通过蓝牙执行什么操作? 要使用 HCI 测试仪、您需要直接访问 CC2564 UART 线路、我觉得您在照片中没有标记这些线路。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio

    「您能解释一下在 ESD 测试时您到底想要通过蓝牙做什么吗? 」下面是关于当前测试的信息:

    请检查以下各项、如果您使用 HCL 测试仪、请告知我们您执行 ESD 测试所需的信息(代码信息等)。

    为了获得蓝牙模块的 KC RRA 认证、

    我们正在进行 KS X3124 (EN301489-1)和 KS X3126 (EN301489-17)测试。

    但是、ESD 测试失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在更明白了。

    要了解器件断开连接的最佳下一步是使用像 Elysis 这样的监听器获取固件日志或空中监听器跟踪。

    要在 cc2564上获取固件日志、可按照本指南操作。

    https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf

    https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 

    从设置中也可以看出、你的确有 MCU 主机控制 CC2564来建立与 iPad 的连接。 您的主机上正在运行什么蓝牙堆栈?

    此致!

    Rogelio