This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WiFi 自适应测试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1453513/cc3235sf-wifi-adaptive-testing

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

cc32xx 处理器上的网络协处理器是否支持自适应信道切换?  我看到有一些用于此方面的测试工具、但没有(我可以看到的)方法可以启用/禁用或控制此功能。

谢谢

劳尔·阿特金森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、SL 不支持 ACS。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您知道 TI 是否对 CC32xx 的自适应模式(ACS)提供任何软件支持?

    -Raul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、不支持此功能。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否对此提供了任何支持?
    -Raul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前说过、它目前不受支持。

    这是一项新特性、由于这些器件处于 LTS 模式、因此我需要在内部询问是否有实现意图。

    此致、

    Shlomi