This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何访问适用于 CC2564c 的 STM32的灵活构建库。 我们希望在 STM32Cube IDE 的 stm32u5中使用核心和 GATT 库。

Guru**** 2579925 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1455926/cc2564c-how-to-access-flexible-build-library-for-stm32-for-cc2564c-we-want-to-use-the-core-and-gatt-library-in-stm32u5-in-stm32cube-ide

器件型号:CC2564C

工具与软件:

我们下载了适用于 STM32的 CC2564c SDK  https://www.ti.com/product/CC2564C 、并想使用 STM32的灵活构建库来构建。 但在 SDK 中找不到构建库。 该文档位于 SDK 中、用于构建步骤、但在 SDK 中不存在 perl 脚本。 如何采购 灵活构建库(FBL) 。 我们将构建用于 STM32Cube IDE 的 stm32u5。 并希望同时使用内核和 GATT 库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    TI 为 STM 主机提供的 bluetoothopia 堆栈仅以.a 预编译库的形式针对  m3、m4和 m7 arm 处理器提供。 遗憾的是、我们无法分发客户需要的 bluetootopia 源代码来编译他们自己的库。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编译了 M4预编译、用于使用 cortex M33的 stm32u5 ? 此外,我正在使用 BLE GATT 配置文件,因此与 M4的预编译库一起编译用于 GATT 配置文件。 这会起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    https://developer.arm.com/documentation/100235/0004/the-cortex-m33-instruction-set/cortex-m33-instructions/binary-compatibility-with-other-cortex-processors

    Im 不确定已编译的库是否具有这些依赖项中的任何一个、这会使二进制文件不兼容、但值得一试。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们遇到问题、那么使用的过程是什么  

    带 stm32u5 cortex M33的 CC2564C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 bluetootopia 库在 M33处理器上无法运行、则需要使用另一个经过认证的蓝牙堆栈来与 CC2564C 进行通信。

    此致!

    Rogelio