工具与软件:
我的客户遇到了3个与 CC3351有关的问题:
1.参阅 CC33xx SDK 文档中的 BLE 扫描命令、服务器端可以发送广播、手机可以使用 BLE 调试助手进行扫描、但无法在另一个 CC3351 (客户端)上扫描该器件。
2.两个 CC3351、一个用作5G AP、另一个用作客户端以连接到 AP。 当网络长时间关闭后、客户端会不断对 AP 执行 ping 操作。 客户端报告"错误固件卡住、触发恢复"、恢复后、客户端可以再次连接到 AP、但一段时间后再次报告错误固件卡住。 手机可与同一 AP 保持稳定连接。
3. CC351作为 AP + STA 均已连接,使用 STA 角色 ping 路由器,连接会在10 - 20分钟后短时间内终止。 断开后、它可以恢复。 2.4GHz 频段上不会出现此问题。
请找到随附的问题日志、谢谢。
此致、
沭阳县