This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301是否支持 DFS

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1460312/cc3301-whether-the-cc3301-supports-dfs

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我想确认 CC3301是否支持 DFS (动态频率选择) 功能。

感谢您的帮助。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3301是2.4GHz 无线电。  该频段中没有 DFS。  而支持5GHz 的老大哥 CC3351也不支持 DFS (假设雷达检测是主设备)。