This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1460143/cc3135-chip-application-problem

器件型号:CC3135

工具与软件:

我们注意到、每个 CC3135默认都有一个独立的 WIFI Mac、是否可以直接在客户端使用?

我的意思是:TI 是否向 IEEE 申请了这些默认的 Mac 地址?  如果是这样、我们的工厂可以跳过为每个设备设置 wifi Mac 地址的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您无需在制造步骤中处理 CC3135的 MAC 地址。 每个 CC31xx/CC32xx 都具有唯一的 MAC 地址、这些地址来自 IEEE 分配给 TI 的 MAC 地址范围。

    1月