This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:(R6版本) WIFI FW 卡滞问题

Guru**** 2582145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457360/cc3301-r6-version-wifi-fw-stuck-issue

器件型号:CC3301

工具与软件:

连接到 Android 手机创建的接入点、然后在 Android 手机上关闭该接入点后、将收到固件崩溃事件、导致 WiFi 固件卡住。

日志:

获取意外事件:HINT_GENERAL_ERROR

Fwlers Event_Call:收到一般错误事件! 固件卡住

[WLAN 事件]意外事件[0x11]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是否特定于您使用的 Android 手机? 供应商是什么? 版本?

    您是否可以尝试使用其他热点(iOS 或其他 Android)来确定是否也会发生这种情况?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 Android 手机可以重现此问题。  进一步的测试结论为:

    只有当安全类型为 WPA2/WPA3或 WPA3时才会出现这个问题。 仅使用 WPA2时不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚测试三星 A55与操作系统版本14。

    它设置为 WPA3和良好连接。

    我会尝试更多的手机和更新线程.

    Shlomi