This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:Launchpad 启动

Guru**** 2571305 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1459247/lp-em-cc35x1-launchpad-bring-up

器件型号:LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具与软件:

尊敬的 CC35xx champs:

我们在这里尝试在 https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC35X1上运行简单的 WIFI 代码示例 、但遇到了一些困难。

您是否可以帮助支持此电路板启动以便快速完成对 CC35xx 的首次评估?

谢谢!

此致、

纪尧姆

——

我们在此处使用 https://www.ti.com/drr/opn/SDK 中的最新 SDK (simplelink_wifi_sdk_8_41_0_0_eng) SIMPLELINK-WIFI-SDK-PREVIEW 、请执行"simplelink_wifi_sdk_8_41_0_eng/docs/html/cc35xx/software-overview.html"文档中所述的步骤

我们已经完成了"simplelink_wifi_sdk_8_41_0_0_eng/docs/html/quickstart/quickstart-intra-cc35xx.html"文档中介绍的过程

我们可以在 CCS (rev20.0.0.12__1.6.0)上编译的代码示例

现在我们面临以下问题:

在 LP-EM-CC35XX 连接到 CCS 后、当尝试下载.sym 二进制文件时、会弹出以下问题(似乎链接到内存映射):

> GEL:调用 OnPreFileLoaded()时出错:找不到标识符: FlashEraseBeforeLoad()

>加载器:程序的一个或多个部分属于不可写入的存储器区域。  实际上、这些区域不会写入目标。  请检查链接器配置和/或存储器映射。

>文件加载程序:验证失败:地址0x10001100处的值不匹配(预期值:0x20018018、实际值:0x100FAC6D)请验证目标存储器和存储器映射。

> GEL:文件:C:\Users\SESA64~1\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\CC35xx_network_terminal.out.sym:发生数据验证错误、文件加载失败。

>文件:C:\Users\SESA64~1\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\CC35xx_network_terminal.out.sym:发生数据验证错误、文件加载失败。

 

问题1/是否有特定存储器映射可提供给 CC35xx 链接器? 如果是、哪一个?

问题2/是否需要进行任何 launchpad 配置来取消阻止某些存储器扇区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载符号似乎只起作用、但映像似乎无法正确加载。
    加载符号后、看起来卡早期就会出现异常(甚至没有通过 FreeRTOS 主功能上的断点):

    /*

    *====  exception_handlerSpin ===

    */

    void exception_handlerSpin (void)

       ___ disable_irq();

     

       while (1){}

    }

    通过初始刷写方法刷写提供的二进制文件时:./ simplelink-wifi-toolbox.exe programmer -i xds110 -param1 auto programming --tool_settings .\programmer\activation_and_initial_programming\jsons\tool_settings.json–verbose

    一切都正常,应用程序运行,但当使用构建时刷写失败:./ simplelink-wifi-toolbox.exe programmer -i xds110 -param1 auto programming --tool_settings programming/jsons/tool_settings.json -- verbose

    2个 json 文件看起来非常相似、但初始文件也包含引导"boot_sector"文件的路径、而构建文件则没有。

    我们 尝试禁用编译器优化、以防未成功。

     如有帮助、请查看随附的 flash 报告

    谢谢!

    此致、

    纪尧姆

    e2e.ti.com/.../programming_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了导游上的事情之外、你不应该做任何事情。 给我留出一天的时间来测试假日休息期间发布的新 SDK、看看我是否可以重现错误。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是 CCS 版本的问题。 您提到过使用最新的 v20.x 测试的最新数据是12.8。 您可以使用 v12.7.1重试吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确实使用12.7.1使建筑和闪光工作。
    感谢您的支持。

    祝您度过美好的一天!
    Pierre