This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:导入示例时当前无法识别 CC3501E 器件

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1459810/cc3501e-cc3501e-device-not-currently-recognized-when-import-example

器件型号:CC3501E
Thread 中讨论的其他器件:CC3501

工具与软件:

尊敬的管理员:

当我导入 CC3501 SDK 示例时、CCS 已执行或操作:"这个项目创建用于一个当前无法识别的器件- Cortex M.CC35X1."。

CCS 版本:  20.0.1.4__1.6.1

请提供帮助。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 尚不支持 CC35xx。 有一个步骤需要完成。 您可以阅读 SDK 的./docs 目录下的用户指南。

    基本上、它位于 SDK 的/tools/cc35x1_device_support 下。

    此外、CCS v20还未经测试。 请使用 CCS v12.7.1 (这就是我使用的内容)。

    Shlomi