This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:从 CC3135迁移

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3135, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1459164/cc3551e-migration-from-cc3135

器件型号:CC3551E
Thread 中讨论的其他器件:CC3135、CC3551、CC3351

工具与软件:

您好!
我们一直在使用 CC3135网络处理器进行 WiFi 通信、现在我们计划迁移到更新的芯片。
CC3551E 是否可以配置为像 CC3135一样通过 SPI 充当简单的网络处理器?

我看到我们现在不需要额外的 Cortex-M33"系统内核"。
使用外部 MCU 是 CC3551E 的可能用例、或当前附加内核将导致更高的开发工作量。

此致、
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3551与 CC32xx (后继产品)等效。

    CC31xx 只是 NWP (或 NCP)、因此需要外部 MCU。

    基本上、如果在内部 M33上实现了一个知道如何将命令从外部处理器转换为 API 的解析器、则可以使用 CC35xx 作为网络处理器。

    这与 CC32xx 上的 AT 命令库非常相似、但它可以通过 UART 而不是 SPI 工作。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!
    CC35xx 系统内核通过某种总线连接到连接内核(也称为网络内核)、对吗? 我假设简单地将每个读取字节从 SPI 转发到总线上的器件是无效的。 编写翻译地图的工作量可能太大、并会引入新的故障点。 我想现在我们将考虑使用 CC3351来简化从 CC3135的迁移。

    编辑:我看到旧的 CC3135黑盒式 API 不见了、CC33也依赖于外部 MCU 上的 lwip、对吗?

    谢谢
    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您一定可以出于您的目的使用 cc33xx。 它甚至更好。

    我们拥有客户、他们使用它来连接外部 MCU (胖 MAC 选项)。 就像 cc31xx 一样、它通过 SPI 接口连接。

     此时、API 集要低得多、因此我认为会更容易。

    LwIP 与 Thick MAC 选项一起使用、在 MCU 端运行、而 cc31xx 只有自己的网络协议栈、并且完全运行。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    现在、我可以确认、CC3551是我们唯一的选择。 我们当前的外部 MCU 上没有足够的存储器用于新的 TCP/IP 堆栈、因此我们必须使用额外的 M33来实现该堆栈。
    我还有几个问题:
    1.您能详细说明需要如何根据我们的用例调整 AT 库吗? 我们需要使该器件与基于 CC3135的旧网络模块兼容。

    2. TI 是否可以提供旧的 CC3135服务包的源代码供参考? 这将大大减少开发工作。

    3. TI 有没有计划为这些芯片提供完整的固件、让客户再次享受以前配套 IC 带来的便利? 也许以未来 MOD 变体的形式出现?

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 目前、我们没有像在 CC32xx 上那样在 CC35xx 上实现 AT 命令库、但在集成之后、您的外部主机需要通过 UART (或 SPI)遵循 AT 命令语法。
    2. 您指的是什么代码? 我们仅共享应用层代码、该代码适用于 CC31xx 情况、以及在外部 MCU 上运行的代码。
    3. 固件从不共享、是在内部处理器上运行的 IP。 同样、如果您以前在 CC31xx 上运行代码并且想要使用 CC35xx、则需要进行迁移(目前还不存在文档)。

    Shlomi