This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:WPA3中的 WiFi Station 模式不起作用

Guru**** 2473280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457412/cc3301-wifi-station-mode-in-wpa3-not-working

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!

我在尝试连接时遇到问题 CC3301 Wi-Fi 器件 基站模式 反馈至我的 Pixel 8智能手机 消息流 WPA3个人版 提高可靠性 SAE 身份验证方法。 我将使用以下命令来建立连接:

./ sta_connect.sh -n Pixel_8 -s SAE -p 12345678

但是、连接尝试失败、并且日志中显示以下错误:


root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx #./sta_start.sh
root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx 成功初始化 wpa_supplicant


root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx。/sta_connect.sh -n Pixel_8 -s SAE -p 12345678
./sta_connect.sh:第58行:=2:找不到命令
连接至 SSID:pixel_8、sec 类型:SAE、键:12345678、PMF:
NETID=0
==================================
设置密码:12345678
好的
第0行:key_mgmt 'SAE'无效
第0行:未配置 key_mgmt 值。
失败
好的
好的
root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx


它已经将其支持的密钥管理显示为

支持的安全类型:无、WPA-PSK、SAE、WPA-EAP、WPA-EAP-SHA256

由于 SAE 已列出、器件在连接时出现犹豫。

之后、我需要将设备(cc3301)设置为 AP 模式、进行相同的 WPA3身份验证、并且需要正确的 hostapd.conf WPA3个人版 AP 模式 在上 CC3301 .
请尽快回复。

此致、

Binson Binoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的请求程序是否使用 CONFIG_SAE 构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享任何文档以使用 CONFIG_SAE 构建请求方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wpa_supplicant 目录中的文件"defconfig"包含请求者的配置选项。  您需要确保其配置为适合您所需的功能。

    hostapd 目录中也有一个"defconfig"文件、其中包含 hostapd 的配置选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx #./sta_start.sh

    成功启动 wpa_supplicant

    root@am62xx-art:/usr/share/cc33xx。/sta_connect.sh -n Pixel_8 -s SAE -p 12345678
    ./sta_connect.sh:第58行:=2:找不到命令
    连接至 SSID:pixel_8、sec 类型:SAE、键:12345678、PMF:
    NETID=0
    ==================================
    设置密码:12345678
    好的
    第0行:key_mgmt 'SAE'无效
    第0行:未配置 key_mgmt 值。
    失败
    好的
    好的

    这是在连接到 WPA3时出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    感谢您的回复我尝试了相同的 wpa_supplicant 和 hostapd、并将可执行文件添加到了根的 usr/sbin、仍然出现了 Sam 问题。 我想我仍然错过了一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dean、您的回复帮助我考虑了在 SAE 配置中构建的 hostapd、但我仍然错过了一些配置、随后我添加了以下配置。

    #同时身份验证的平等(SAE ), WPA3-Personal
    #CONFIG_SAE=y

    # SAE 公钥、WPA3-Personal
    #CONFIG_SAE_PK=y

    #启用 WPA3的 SAE 握手
    CONFIG_SAE=y

    #启用 SAE-PK。 我们还启用 DPP、以便正确编译所需的依赖项。
    CONFIG_SAE_PK=y
    CONFIG_DPP=y

    在 defconfig 中添加这些后、问题已解决。