This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:SDK 和串行闪存问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1461981/launchcc3235mod-sdk-and-serial-flash-questions

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC3235SF

工具与软件:

你(们)好  

我们想使用  LAUNCHCC3235MOD 来开发我们的应用、您能帮助检查以下问题吗:

1.我们使用 LAUNCHXL-CC3235SF 开发应用、是否能够  将先前开发的映像直接刷写到 LAUNCHCC3235MOD 中? 或者是否 需要更改配置

2.我们检查了 LAUNCHCC3235MOD、它似乎有两个 SPI 串行闪存、一个是32M 位、另一个是64M 位(LAUNCHXL-CC3235SF 只有32M 位)、您是否知道开箱即用示例将使用哪个串行闪存来存储 WiFi 设置(SSID 和密码)? 您是否知道如何在开箱即用示例中使用另一个更改闪存?

谢谢。

BR

Trevor