This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:CC3351供应商特定命令?

Guru**** 2473280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1456617/bp-cc3351-cc3351-vendor-specific-command

器件型号:BP-CC3351

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 用于 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

我们可以在 BLE 测试 TX/RX 选项卡中看到:

有数据包模式/数据包间隔/数据包计数等可设置用于认证。

对于 WL18xx、在 Pb_Tester_Packet_认证期间可以使用一些类似的供应商特定命令、例如 HCI_VS_SCRAL_SCRAL_Racex。

我很奇怪、CC33xx 是否有任何类似的 HCI 命令可以实现与上述 Simplelink WiFi 工具箱屏幕相同的目标? 因为我们要将我们的产品发送出去以进行认证、因而我们在实验练习中不能使用 simplelink wifi 工具箱、而只能使用命令行。

此致、

/ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ckhsu:

    我们确实具有针对 CC33xx 的特定于供应商的命令。 您可以在我们的 CC33xx Linux SDK 文档中找到它。 在下面的链接中、在底部的表中找到"供应商特定 HCI 指南":

    dev.ti.com/.../cc33xx-index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh 您好:

     感谢您的答复。

     我知道 CC33XX 在 SDK 文档中具有供应商特定的 HCI 命令、并且我每次发布 SDK 时都阅读该命令、我猜我的问题描述不清。

     我的问题不是 CC33XX 是否有 VHCI 命令。

     我的问题是 CC33XX 如何像在 SimpleLink WiFi Toolbox 选项卡中那样传输数据、这样我们就可以通过使用 HCI 命令在射频认证期间使用该选项。

     用于统计数据

    HCI_EXT_GetRxStatisticsCmd 或 HCI_EXT_GetTxStatisticsCmd、但当我们在连接器版本中针对 LE_TRANSMITER_TEST 进行测试时、这似乎是没有连接的连续 TX。 除此之外、在本测试中、没有与模块的连接、命令中应使用的 Connection 句柄是什么?

     我们想知道的是、TI 是否在 WL18xx 中提供任何类似的测试 VHCI 命令(如 HCI_VS_CLIN_RX)、这样我们就可以通过 HCI 接口将测试设置为在 SimpleLink WiFi 工具箱 Pb_Tester_Packet_ TX/RX 选项卡中进行。 我们和我们的客户可能无法使用 SimpleLink WiFi 工具箱通过 XDS 连接到 CC33XX、因为电路板 PCB 上没有 XDS 连接。

    此致、

    /ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ckhsu:

    我将请一位同事为您进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh 您好:

     您对此有任何结果吗?

    此致、

    /ckhsu