This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:连接至 DFS 信道上的隐藏 SSID 失败

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1457565/cc3351-failure-to-connect-to-hidden-ssid-on-dfs-channel

器件型号:CC3351

工具与软件:

CC3351 (版本1.0.0.8)无法连接到 DFS 信道上配置了隐藏 SSID 的 AP。  如果 SSID 被广播、它能够连接到 DFS 信道上、并且能够连接到非 DFS 信道上的隐藏 SSID。  

日常工作步骤:

1.在64号通道上配置具有开放安全的 AP

2.将 SSID 配置为隐藏(Cisco AP 上的"无来宾模式")。  请注意、AP 仍具有信标、但 SSID 元素的长度为零

3.尝试连接。

通过监听器观察到 CC3351永远不会发送探测请求、即使存在支持使用通道的信标也是如此。

4.启用 SSID

5.尝试连接

通过监听器观察 CC3351探测并成功连接。

预期状态:CC3351应连接至常规和 DFS 信道上的隐藏 SSID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AP 上启用隐藏 SSID 时、SSID 不会在信标上发送、如果将其设置为 DFS、则 也不允许站点在该信道上进行传输。

    由于站点只能通过被动扫描找到 AP、并且 SSID 未被传输、因此站点 永远无法找到其正在寻找的 AP。

    让我内部探究一下、看看是否有解决办法。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信标仍在广播中。  SSID 元素的长度为零、但其余信标内容仍然存在。

    该站点是被动扫描的、可以看到信标- SSID 不必处于信标中即可进行扫描。  由于它可以看到信标、因此它应该能够进入活动状态并发出定向探头和连接。 它没有这样做。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在还在上面。 由于我们查找特定 SSID 而不是任何 SSID、因此我们看到信标的事实可能不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个错误、不是吗?  一旦站点确定 AP 位于其上、无论 SSID 如何、都可以使用信道-无需保持被动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到的、我正在等待专家的一些反馈来验证预期的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    是否有任何更新?

    谢谢!

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不是很遗憾。

    我会使用我们的传统器件进行测试、看看是否出现同样的行为。

    一般而言、我认为您是对的、它应该连接起来。

    Shlomi