This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:校准参数不同

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1463254/cc3351-calibration-parameter-different

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件: CC3301

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们最近使用 CC3351和 CC3301开发了 WIFI IP 摄像机。

我`d 了解  CC3351和 CC3301之间的校准参数不同。

我们可以使用默认参数吗? 还是需要单独校准?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是 cc33xx-conf.bin 文件? 您需要将其配置为适合您的器件的任何配置。

    由于一个是仅2.4G 的 CC3301、另一个是2/5G CC3351、因此配置存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    默认参数适用于两个器件、就像功能而言一样。 但是、出于监管认证目的、您可能会发现您需要对5GHz 器件进行额外的调优。