This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351的 BLE 可以连接到 PAN 吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462604/cc3351-can-the-ble-of-cc3351-connect-to-pan

器件型号:CC3351

工具与软件:

您好、TI:

我们的客户需要 cc3351的 BLE 连接到 PAN (个人局域网)。 我们已经在其他芯片上使用 bt 网络命令在经典蓝牙上实现了它。 但我们不知道如何在 cc3351上实现它。我们 也不确定它在原则上是否可行。 您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 bt 网络命令的含义。 您是否指的是此实用程序?  https://man.archlinux.org/man/bt-network.1.en 

    CC3351支持 BLE 角色、而不是蓝牙经典角色、但我们仍然能够创建外设和中央角色、并创建 BLE 网络。 我们还提供了利用 BlueZ 栈和命令的示例。

    我建议先使用我们的评估平台、然后自行测试 BLE、看看它是否与您的系统兼容。 EVM 可在此处找到: https://www.ti.com/product/CC3351#hardware-development 

    以及 dev.ti.com/tirex/上的软件文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试连接到实际的 BT PAN 网络、则不能这样做。  这是经典蓝牙、而 CC3351是 BLE 器件。

    如果您只需要某种 BLE IP 解决方案、请查看 IPSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会将其传达给我的 客户。