This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:5GHz 频带上的连接优先级

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462045/wl1837mod-connection-priority-on-5ghz-band

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户有以下问题。  

■背景
AP (WL1837MOD)设置 为同时连接2.4GHz 和5GHz 频段、

我们希望 在 2.4GHz 频带拥塞时、通过5GHz 频带进行连接。  

最终、我们希望能够按照规定连接频段和信道。

例如,当我们在5GHz 时仅启用36到44个信道时,我们希望连接信道应该在36到44个信道之间。

■问题
当 AP (WL1837MOD)可同时连接到2.4GHz 和5GHz 频段时、

我们 使用 sl_WlanSet 函数将 STA (WL1837MOD)通道限制为 CH36至48个通道。

不过、连接频率似乎为2.4GHz 频段、而不是在 CH36至48通道频段中进行连接。

您能否建议首先连接到5GHz 频段需要哪些设置和程序?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko:

    您应能通过 BSSID 而不仅仅是 SSID 连接到 AP。 因此、在发出扫描时、可以看到哪些 BSSID 和 SSID 是在哪个频率上。 您可以想象编写一些简单的搜索来查找5GHz 通道的 BSSID。 然后、连接到5GHz 频率的 BSSID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khan1:

    我将告诉您尝试使用 BSSID、但为什么即使 STA 信道被限制为 CH36至48、它也会连接至2.4GHz?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko:

    也许 RSSI 在2.4GHz 通道上更好。 STA 通道受到限制是什么意思?