This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:如何在 CCS 中的 CC3551E 上运行空示例

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462272/cc3551e-how-to-run-empty-example-on-cc3551e-in-ccs

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1SysConfigCC3500

工具与软件:

我已经在评估 LP-EM-CC35X1、它 基于 XCC3501、我运行了几个运行良好的示例。

目前、我已经基于 XCC3551E 构建我们自己的原型板。 我想知道需要采取什么步骤来使"

在 CCS 中运行 XCC35X1_LAUNCHXL"示例。 我是否需要更新 CCS、SysConfig 或其他人来支持它?

请提供说明以帮助我们取得进展。

此外、我在.syscfg 中发现 CC3500的封装为64引脚、从其数据表中应该为56引脚。 请帮助说明这一点、这非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您是否能够在 SDK 的示例文件夹中找到并导入"empty"文件文件夹?

    对于64个引脚、这已经过修复、将在下一个 SysConfig 版本中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maddy:
    是的、我们可以在 CCS 中调试该空工程(empty_CC35X1_LAUNCHXL_freertos_ticlang) 、实际上我们可以在 LP-EM-CC3501 EVK 上的 Preview SDK 中运行所有示例。