This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:转换 ESP32示例代码

Guru**** 2648075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462644/cc3200sdk-converting-esp32-sample-code

器件型号:CC3200SDK

工具与软件:


我们正在考虑使用 CCS SimpleLink 开发 Wi-Fi。
我想尝试一下在 esp-idf 上发布的 Wi-Fi 示例代码。(esp-idf/examples/wifi at master espressif/esp-idf··GitHub)
您是否能够为 CCS SimpleLink 转换 Espressif Wi-Fi 示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要熟悉 CCS 和 Simplelink SDK 结构。

    您可以尝试并尝试使用 ESP 的许多示例作为参考、但我们不转换/移植其他供应商的示例。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将尝试将 ESP 示例转换为 SimpleLink、参考 API 参考说明。
    BR
    Kei