This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF Wifi 处理器存在锁定问题

Guru**** 2560740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1463673/launchxl-cc3235sf-locking-issue-on-cc3235sf-wifi-processors

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

你好。 许多 CC3235SF 处理器都是从您那里购买的。 我用它们制作了我自己的卡片。 卡上有人会获得 Wifi 网络扫描 RSSI 值。 处理器在此扫描过程中挂起、而不会绑定到特定条件。 Whatcdog 计时器无法解决此挂起问题。 我在您的红色 LAUNCHXL 开发板上尝试了该功能、它也存在这个问题。 这是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常通用的描述。

    您能准确描述什么挂起吗? 扫描期间挂起什么?

    如果 TI EVB 上也发生这种情况、请分享一个我可以查看/尝试的代码示例。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、TI EVB 也是如此。
    问题就在这里。 我将器件置于睡眠模式。 当 HHTP 请求出现时、我将其唤醒。 我在睡眠期间等待 SEM_WAIT。 当 http 请求到来时、我调用 sem_post。 当 SEM POST 调用出现时、器件被复位。 当我不使用 SEM POST 调用时不会发生这种情况。

    第二个问题是这个。 当出现 http 请求时、将执行 Wifi 扫描并发送扫描数据。 在这里、当扫描数据被接收并显示在串行端口上时、处理器被锁定。 即使是 whatcdog 定时器部分也被锁定、并且每次都这样做。