This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:有关命令示例代码上的 CC3551问题。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462771/cc3551e-questions-about-cc3551-at-command-sample-code

器件型号:CC3551E
Thread 中讨论的其他器件:CC3551

工具与软件:

您好、TI 专家。

我们的项目已经启动。
需要在命令集使用。
我之前问过 TI 是否会在命令集示例代码(如 CC3235)中发布。


我有两个问题。
Q1:预计何时将 AT 命令集合并到 SDK 中?
Q2:CC3551的大多数 AT 命令集是否与 CC3235相同? 如果是、我们可以让客户首先参考 CC3235的命令集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    1.我们预计今年晚些时候会有这种产品。 今天、我们的重点工作是实现所有外设驱动程序和网络堆栈集成。

    2.我假设是的,有一个可能性,有些可能不兼容新器件,但我希望所有的命令都是相同的。