This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:外部晶振 ESR 规格

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1464842/cc3301-external-crystal-esr-specifications

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!

代表我的客户围绕 CC3301进行设计。

数据表将外部快速时钟 XTAL (表6.14.2.3.1)指定为最大 ESR 30欧姆。 客户认为这是一个相当严格的要求、因为40欧姆 ESR 是40MHz 晶振的一个更加常见的规格。

您能评论一下为什么 TI 具有最大30欧姆的要求、以及如果他们改用40欧姆 ESR 晶体会发生什么情况吗?

谢谢!

/ Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我们的参考设计中使用的 XTAL 的 ESR 最大为30欧姆、这就是在数据表中注明的原因。

    一般而言、ESR 很重要、因为您需要确保振荡器在所选频率(40MHz)下保持稳定、并且所有增加的电路板电阻和其他会限制 XTAL 驱动能力的因素都将影响。 如果您所选的 XTAL 上的 ESR 更高、这意味着在 XTAL 停止工作之前、额外增加电阻的裕量更小。   

    请注意、在 CC3301的参考设计中、需要在 XTAL 的 p 侧使用150 Ω 电阻器。 当我们将这个附加电阻与 XTAL 的现有 ESR 和电路板电阻相加时、 这就是振荡器驱动信号必须克服的总电阻。 通过对参考设计 XTAL 进行深入测试、我们知道150欧姆+ 30欧姆最大 ESR 可靠且能够保证产品说明书中提供的性能。  

    现在、对于您的用例、如果最大 ESR 更大、您可能只需使额外的150欧姆电阻器变得更小、即可补偿额外增加的 ESR。 然而、根据我们对基准 XTAL 仍然可以驱动的最大电阻的测试、ESR 的这种变化很可能可以忽略不计。 但这取决于其他 XTAL 因素、例如驱动强度。   

    我建议您参考此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf 

    虽然本文档引用了不同的器件系列和不同的 XTAL、但所述的理论参数对于 CC3301是相同的。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonathan 的回答。

    此致

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    非常感谢您的答复。

    此致、

    / Wolfgang