This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:使用 CC2564CRVMR 时的音频上拉

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1465233/cc2564c-audio-plops-when-using-cc2564crvmr

器件型号:CC2564C

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们使用了"CC2564CRVMR"蓝牙芯片。 我们所关注的是 "音频播放器"发生。 我在之前的论坛上看到过、其他客户也会遇到这个问题。 给定解决方案可能的方法是使用宽带 spach。 然而、我们观察到、使用宽带 spach 确实可以减少问题、但不会完全消除它。 据我所知、宽带 spach 确实可以进行一些误差校正、但不能找出根本原因。

我们的设计如下:在 PCB 上有4个 CC2564CRVMR 芯片。 1连接至移动电话、3个连接至3个耳机。  

为了简化问题、我们关闭了3个耳机(然后没有蓝牙连接)、并仅使移动电话连接处于活动状态。 手机静音 当我们在"AUD_OUT"的输出端用示波器进行测量时、我们现在看到的是一个无法解释的脉冲序列。 这种无法解释的脉冲序列在我们看来是 PLOP 的原因。 我们使用服务包1.5。

你有什么想法导致音频播放器?

谢谢。此致、

Ralph Geraeds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    Im 无法确定导致这些音频播放器的原因。 你在使用 bluetoipa 堆栈吗? 您在使用什么配置文件? 您在音频连接中具有什么 QoS。 播放音频时是否有多个连接? 您能给我发送您测试的屏幕截图吗?

    此致!

    Rogleio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogleio:

    我们将使用 Bluetopia 栈。 此外,我们 Profile_Audio 还使用 Hands4597(HFP_AG)和 Hands4597HFP_ Profile_Hands (HF),我们也使用 宽带语音(mSBC 编解码器)。

     我们的一般设置是1部手机可以与3部耳机通话。 1个耳机也可以通话、另外2个只是听。 因此、该器件具有4个蓝牙模块。 如果未连接2个耳机、因此只有2个 BT 模块处于活动状态、也会发生 PLOP。 此问题非常熟悉"CC2564C:从耳机听到手机音频砰砰-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛"中描述的问题。 是否为该帖子找到了解决方案?

    我们可以发送什么屏幕截图或更多信息?

    谢谢。此致、

    Ralph Geraeds