This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Windows 10上采用接入点模式时 CC3220SF 的域名问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1467444/cc3220sf-domain-name-issue-with-cc3220sf-on-windows-10-in-access-point-mode

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

在我们公司、我们使用 CC3220SF 进行 Wi-Fi 连接。 当传感器处于接入点模式时、我们可以使用其域名从 Windows 11 PC 连接到该传感器、并且可以毫无问题地配置该传感器。 但是、基于 Windows 10的 PC 上的域名解析失败。 我们尝试使用不同的浏览器、但结果仍然相同。 有趣的是、通过其 IP 地址(10.123.45.1)访问传感器在两个系统上都能完美地工作。 请注意、该问题仅在接入点模式下发生。 什么可能导致 Windows 10上的域名解析失败、我们如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说。 应使用 Wireshark 网络监听器确定数据包级别正在发生什么情况。 例如、我的 Win 10 Pro 22H2 x64和 DNS 解析在 AP 模式下运行、没有任何问题。 您使用的是什么 CC32xx SDK? 是否使用最新的服务包?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的服务包版本是 sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin。 我们的 Windows 版本也是  Win 10 Pro 22H2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 SP 与我使用的相同、因此应该没有问题。

    我不知道为什么 DNS 解析在您的案例中不起作用。 它可能与组策略或其他内容相关。 我曾在其他一些项目 A 做了一些研究,关于 DNS 客户端在不同的平台。 我发现 Windows 上的 DNS 客户端有时以非常奇怪的方式工作,并且有许多"未记录"的功能。

    1月