This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:驱动程序兼容性和固件上传

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1464007/cc3300-driver-compatibility-and-firmware-upload

器件型号:cc3300
主题中讨论的其他器件:CC3351、

工具与软件:

您好!

我们想将 CC3300用于 WiFi 应用。 我们已移植到驱动程序并使其与 CC3351一起运行。  

不幸的是,当切换到 CC3300时,我们的应用程序不再工作,我们被困在这一点:  

// RAM Bootloader download
printf("wlan - download rambtlr....\r\n");
ContainerDownload("rambtlr");
  
if(FwEvent_wait( OSI_WAIT_FOREVER ,HINT_SECOND_LOADER_INIT_COMPLETE) == -1)
{
printf("wlan - didn't receive RAM init complete");
assert(0);
}

// RAM Bootloader download
printf("wlan - download rambtlr....\r\n");
ContainerDownload("rambtlr");
  
if(FwEvent_wait( OSI_WAIT_FOREVER ,HINT_SECOND_LOADER_INIT_COMPLETE) == -1)
{
printf("wlan - didn't receive RAM init complete");
assert(0);
}

RAM 引导加载程序似乎在上传且 CC 正在响应、但最后该过程似乎失败 排除该条件  

HINT_SECOND_LOADER_INIT_COMPLETE never append.


是否要在驱动程序中配置它们? 我们错过了什么? 驱动程序是否完全兼容 entier familly?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、这可能与 ambtlr ROM 问题相关、但它看起来像是代码转换不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    驱动程序和固件需要与同一 SDK 相匹配。 您能告诉我您将驱动程序移植到哪个版本的 SDK 以及正在加载哪个版本的固件吗?

    此致!

    Rogelio