This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:MCU 演示

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462454/lp-em-cc35x1-mcu-demo

器件型号:LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他器件:CC3501

工具与软件:

您好!
我们是否有任何通过 UART 连接到 CC35xx 的 MCU 演示或 CCS 工程(例如 MSPM0)?
我在哪里可以找到 MCU I/F API 的文档?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过以下链接申请访问 cc35XX 软件。 演示在 AM243主机上运行

    https://www.ti.com/product/CC3551E

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:
    是否还计划使用 MSPMxx 进行演示?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、目前还没有、一旦 MSP 器件具有可支持 CC33XX 的主机、这似乎是下一个逻辑步骤。

    此外、上面的链接似乎只提供了对配套资料的访问。

    这是 SDK 的链接。

    https://www.ti.com/secureresources/SIMPLELINK-WIFI-SDK-PREVIEW 

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    客户想要评估 CC3501并希望通过 UART 将其连接到 STM32 MCU。 是否有任何 CC35xx 示例项目通过 UART 与 MCU 进行通信? 客户是否可以使用任何 MCU 项目迁移到 STM32?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3501是一款不需要主机的无线 MCU。 如果您想从 CC35XX MCU 与 STM32 MCU 进行通信、可以使用器件上的 UART 外设。 该器件使用 UART2 TI 驱动程序。 以下提供了有关如何在下的 SDK 上使用该 UART 驱动程序的示例  

    \examples\rtos\CC35X1_LAUNCHXL\drivers\uart2echo

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:
    好的、我想已经有一个 MCU CC35xx MCU API 了:

    那么、这必须由客户来完成吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    Im 不确定我是否理解您的问题。

    CC35XX 是具有 UART 外设的 MCU、可用于与 STM32等其他 MCU 进行通信。 用于控制此 UART 外设的 API 是 UART2 TI 驱动程序。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD0ghBnDPMQSci35.HFlFA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    此处是 UART2 TI 驱动程序的一些文档。 CC35XX 完全发布后、也可使用此文档。

    此致!

    Rogelio