This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL18DBMOD:EN 301.893 (适用于802.11a)或 EN 301.328

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1467231/wl1837mod-wl18dbmod-en-301-893-for-802-11a-or-en-301-328

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

你(们)好、

我们搜索此链接:  

https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 但无法为 WL18DBMOD 找到以下内容:

  • EN 301.893 (适用于802.11a)
  • EN 301.328 (适用于802.11 b、g)。

您能向我们指出这些报告吗?  

谢谢!
Kara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:您能帮我们获取有关上述内容的最新信息吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、团队成员、有任何最新消息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kara:

    很抱歉我对此事的答复延迟了。

     可以在 CE 文件夹中"WL18MODGI 模块认证报告"下附加的链接中找到 EN 301.893。
    我认为"EN 301.328"也是拼写错误、您在同一文件夹中将 EN 300.328称为。

    如果我能进一步帮助您、请告诉我。

    此致、
    Omri