This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:蓝牙 SIG 认证

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1468820/cc3351-bluetooth-sig-qualification

器件型号:CC3351

工具与软件:

你(们)好

我们计划在我们的器件中使用 CC3351、而且由于我们使用 BLE 连接到手机、因此获得蓝牙 SIG 认证至关重要。 但是、在查看数据表后、我找不到列出的任何 QDID。 由于 QDID 可以加快 终端器件的 Bluetooth SIG 资格认证流程、因此我想问一下 TI 是否有对该模块进行资格认证的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 CC3351具有 QDID -  229129、我们将考虑将它添加到我们的数据表中。

    此外、我们还认证了 BlueZ 主机堆栈、以使您以最快的方式投入生产- Q302134

    要将您的设计提交给 BT SIG、您可以使用这2个 QDID 并将资格认证用于最终产品。

    如果有任何其他问题、请随时与我们分享、

    谢谢!

    Shmulik